This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:需要8+0配置

Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242096/tps536c7-need-8-0-configuration

器件型号:TPS536C7

客户当前将 TPS536C7配置为8+2相位配置。  他们正在考虑删除 B 相并在8+0配置下运行。

 配置这一点的唯一方法是使用 PIN_DETECT_OVERRIDE 命令并使用 PHASE_CONFIG 命令吗?  客户试图避免更多编程。  

他们是否可以保持8+2配置但不能通过保持 BVR_EN 引脚低电平来启用 B 相? 还是使用11+0默认值而不连接三个功率级?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您是说客户具有8+2的配置、但他们想对8+0设计实施它吗?

    他们可以使用8+2配置、但不连接第二个电源轨、并使 BVR_EN 引脚处于低电平、BTSEN 悬空、BVSP/N 连接到 GND。

    我认为通过融合 GUI 使用 PIN_DETECT_OVERRIDE 命令和 PHASE_CONFIG 是更简单的方法。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、客户当前具有8+2的配置集、但正在考虑更改为8+0。 第二轨由不同的分立式控制器(TI)提供。  这是为了解决一些布局方面的难题。