This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:简单电池平衡是否需要主机控制器?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76942, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241756/bq76920-is-a-host-controller-required-for-simple-cell-balancing

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76942BQ77915

您好

我希望在我正在研究的设计中实现5节串联锂离子电池的电池平衡。 我看到了 BQ76920、在想是否 可以在不在设计中添加主机控制器 IC 的情况下使用电池平衡功能。 我只需要电池平衡功能、而不需要任何监控或保护功能。 我还希望使设计尽可能简单。 如果有人可能会推荐更适合我需求的另一款器件、那也会非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:  

    一对可行的方案是使用 BQ76942监控器、该监控器将涵盖3-10s 配置、并具有用于电池自主平衡的独立模式。 当然、这将提供比必要功能更多的功能、但我能想到的唯一一个其他器件是保护器。

    BQ77915 (3-6节)是一款主要保护器件、如果您只关心独立电池平衡控制、它的价格会更合理。 这款保护器具有"智能"平衡功能、不需要 MCU、是一款简单得多的器件、应相对易于实现。  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  BQ77915看起来 会更 符合我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 谢谢 Johannes、我会关闭这个话题。

    -Luis Torres