This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:输出电容器浪涌

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241755/tps7a03-output-cap-inrush

器件型号:TPS7A03

大家好、

客户遇到浪涌电流过多(输入电流受限) 导致输出无法成功启动、

我们需要减小输出电容、

但它们具有两个1uF 电容,一个接近我们的 LDO,另一个接近远端 RTC 负载,

如果我必须选择一个、我可以移除哪一个来降低浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    我们有一个 详细介绍浪涌电流的常见问题解答。  

    虽然您可以减小 COUT 以减小浪涌电流是事实、但有效电容最小为0.5uF 的 COUT 需要   LDO 输出附近连接、以保持稳定性。  

    电源是否受到限制?

    从 LDO 连接到负载的布线需要多长时间? 连接到输出端的2uF 电容器不应造成不合理的大电流。  

    大浪涌电流问题是否在0.1uF 电容器与最靠近 LDO 顶部的1uF 电容器并联后继续存在?

    此启动图显示了采用1uF 输出电容时的15mA 浪涌电流。

    此星型图显示了采用22uF 输出电容时的145mA 浪涌电流。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    输出浪涌不大、但输入电流必定会受到限制。

    LDO 输入限制了输入电流、因此具有1k Ω 的串联电阻。

    那么、您回到问题、您更倾向于我移除远端输出电容、而不是靠近我们的 LDO、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Fred、

    是的、您需要在输出附近保持至少0.5uF 的电容值。 请确保所选电容器的降额不会超过该值。  

    此致!

    朱利耶特