This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:所有寄存器都设置为默认值是否没有问题?

Guru**** 2386840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242236/bq24296m-is-it-no-problem-that-all-registers-are-set-to-default-value

器件型号:BQ24296M

大家好!

我的一位客户在其自己的电路板上评估 BQ24296M。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:它们将一个不默认 的值设置为适合其电池限制。
    如果因某种原因发生 WDT 超时且寄存器已初始化、
    他们认为这可能是问题的,因为设置 会被删除?

    为什么 TI 设计在手表定时器 超时时时时、所有寄存器成为缺省值?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    我们所有的 I2C 控制型充电器器件均经过设计、可在看门狗计时器到期时使寄存器恢复为默认值。 该器件具有此行为、因此、如果器件从主机控制切换到默认模式、寄存器将处于定义的默认值。  

    如果客户想保证他们的寄存器设置不会更改、我建议他们通过设置 REG05位5:4 = 00来禁用看门狗计时器。  

    此致、

    加勒特