This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:VAUX2电源

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242362/tps65910-vaux2-power

器件型号:TPS65910

您好!

数据表6.2显示 VAUX2电源为150mA。
但是、数据表5.20显示 VAUX 额定输出电流 Iout (max)为300mA (最小值)。
哪一项是正确的?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    在出现差异的情况下、请参阅规格表(5.20)以了解电流额定值(300mA)

    谢谢。

    丹尼尔 W