This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:输出电容:采用 WEBENCH 封装、温度为-40°C 的铝或钽

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2672, LM2596, LM2670, LMR23630, LMR33620, LM22670, LM2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242212/lm2596-output-cap-aluminium-or-tantalum-at-minus-40-c-in-webench

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件: LM2670、LM2672、 LMR23630LMR33620LM22670、LM2595

亲爱的弗兰克、亲爱的卡罗尔、早上好。

先生们,原谅我的坚持。

1) 1) 我在 WEBENCH 中选择温度加85°C、但我需要负40°C 到正85°C 的范围。 我可以在  WEBENCH 中将温度设置为-40吗?

2) 2)如果我选择了 WEBENCH  加85°C 的温度、并且程序在输出端安装了一个铝电容器、程序是否也考虑了电路应在-40°C 的温度下运行这一事实?

3) 3)请推荐 ME IC (价格不是很贵、使用广泛)、它只能用陶瓷电容器输出操作。 我需要5V、2A 输出以及12V 和1A 输出。 输入电压为22 - 32V 。电源电路应与 LM2596大致相同。  

TIA

此致、

弗拉基米尔·瑙门科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Webench 不考虑较低的温度范围。

    它使用最高温度来确定器件是否不违反热限值。

    我们有许多器件可在22V 至32V 的电压范围内支持5V/2A 和12V@1A。

    您是否在寻找与 LM2596封装类似的器件?

    您可能需要查看 LM22670、LM2595、LM2596、LM2670、LM2672、 LMR23630、LMR33620

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:谢谢

    此致、

    弗拉基米尔·瑙门科