This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:有关稳定性测量的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242192/tps73801-sep-question-about-stability-mesurement

器件型号:TPS73801-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS73801

尊敬的支持部门:

我目前正在开发 TPS73801以构建5V 至3V3和5V 至1V5电源、并且我希望达到60°的相位裕度。

为了实现这一点、我设置了典型的环路增益测量(我将一个变压器放置在分压器的上电阻器之前、并使用了频率分析仪)。  

结果:

- 5V 至3V3:40kHz 时的28°  
  我通过在分压器的上电阻器上添加一个6.8nF 的电容器成功到达了52°(为了实现这一点,我 使用了这篇文档:使用陶瓷输出电容器的 AN-1482 LDO 稳压器稳定性)。

- 5V 至1V5:48kHz 时的27°
 我未能像  AN-1482中那样改善相补角、因为输出电压和 Vref 接近(1.5V 与1.21V)。

对于这两种设置、输出电容器为33uH、ESR 约为1e-3欧姆。

在此 LDO 上仅具有大约30°的相位裕度是正常的吗?
环路增益测量不可行或不具有代表性的原因有哪些?

此致、

巴蒂斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baptiste:

    您观察到的低相位裕度的主要影响因素似乎是所选输出电容器的低 ESR*COUT 乘积。 对于给定的 LDO、通常有一系列的 COUT 和 ESR 值是稳定的-您可能接近下限。 我建议试验增加的 ESR 和/或 COUT 值。

    上述白皮书的第5节和第6节介绍了其中的细节:使用陶瓷输出电容器实现的 LDO 稳压器稳定性

    谢谢。

    莎拉