This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34z00-R2 关于在 bqstudio 进行缩放的电池组配置位5

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241646/bq34z100-r2-bq34z00-r2-about-pack-configration-bit5-scaled-at-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ34Z100、BQ34Z100-G1

团队成员  

现在、我们检查 BQ34z100-R2 数据闪存参数。  

我   在 bqstudio 中找到按位5缩放的电池组配置(1.3.104 、FW 0100_2_01)  

我检查了  TRM 关于这一个,但我找不到这个 缩放的 Bit5 ,  

*包装配置比例 but5是 RSVD。

您能告诉我们这个缩放的 Bit5 函数吗?

我想某种程度上与 Sevral Scale Factor 设置相关。

尊重  

贾斯珀三月(杉 本)  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jasper、

    请查看较早版本的 BQ34Z100固件(BQ34Z100-G1)的第3.3.1节。


    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    非常感谢您的回答。

    我们知道 G1版本有这个 缩放位5函数.

    我使用 的 bqstudio (1.3.104) 是 -r2 (0100_2_01) 版本、 我们可以将 tnis Bit5设置。

    但 我   再次检查 R2 TRM 、    R2 TRM 中未显示此缩放的位5描述。

    我的问题是, 我们可以使用此 Pack Config Scaled Bit5函数 的 R2版本吗?  

    尊重

    贾斯珀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、

    因此 G1和 R2之间的固件发生了变化。 在新的 R2固件中、它不再使用缩放位、这就是该位为什么
    现在被保留。 新的 R2版本使用比例因子来确定何时使用比例。 我建议阅读《儿童权利公约》第3.8节。
    TRM、了解有关这些换算系数的更多信息。

    此致、
    尼克·理查兹