This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306EVM -由&'STAT'端子驱动的 LED 闪烁间隔

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241254/bq25306-bq25306evm---blinking-intervals-of-the-led-driven-by-the-stat-terminal

器件型号:BQ25306

您好:

 

我们已经对 BQ25306 (BMS005修订版 A)的评估板进行了评估。 我们认识到、使用2节电池供电时、LED 的闪烁周期有两种频率:1) 1Hz、  2)大约0.5Hz

 

数据表中有情况1)的说明、指示"Vbus 输入过压"、"TS 冷/热故障"、电池过压"、"VPS IC 热关断"等。 但是、数据表中没有关于情况2的说明。

 

是否有任何技术文档描述了有关此闪烁频率范围的原因?

 

非常感谢您的帮助。

 

Br、

-kc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参考 表9-2。 STAT 引脚状态在 d/s 上、当发生某些故障时、STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁。

    观察到大约0.5Hz STAT 闪烁时、充电器 的工作条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    很抱歉耽误你的时间。 感谢您的反馈。

    我开始玩评估。 BQ25306电路板上的相位噪声为中等程度的电池充电、我看到了该快速闪烁 LED 的行为。 VBUS 电压为+12V、电池的10KOhm B3435 NTC 连接到评估板。 引脚6。 遗憾的是、我没有机会测量通过评估的 VBUS 端子和 IBAT 等的电流。 引脚6。

    然后、我通过将电池的 NTC 线路连接到评估来发现这一点。 电路板上、IC 进入热故障状态。 因此、我从评估中删除了10KOhm R14。 产品说明书中所述的那样评估板。 此后、未观察到数据表中未描述的这种症状。

    总之、此时您无需进一步调查该行为、因为当我们的硬件启动并运行时、此症状不会产生任何副作用。

    非常感谢您对此提供的帮助。

    此致、

    -kc 西尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供您参考:
    *要重现此2Hz LED 闪烁、请启动评估。 不连接2节电池、采用1A 充电电流设置的 BoosterPack 电路板。
    *在将外部10KOhm B3435 NTC 连接到 J1连接器的 EXT_TS 端子的同时, LED 开始以大约4Hz 的间隔闪烁,同时施加9V - 12V VBUS 电压。

    此问题已关闭...