This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TIDA-050047原理图中的连接清除

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242305/tps25750-clearification-of-connection-in-tida-050047-schematic

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TIDA-050047

您好!
在 TIDA-050047的参考原理图中、您连接了 TPS25750DRJK 的引脚2和3上的 LDO_1V5 (第6页)、
但数据表中提到将电阻分压器连接到 LDO_3V3。
请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下表、因为数据表中缺少此表并导致混淆。

    我们将 ADCIN1和2连接到 TIDA-050047上的 LDO_1V5的原因是、解码值为5、并且器件的电池电量耗尽行为为 AlwaysEnableSink (请参阅数据表的表表9-5)、并尽量减少使用的元件。

    我建议仍然使用 ADCIN1和2的分压器网络、以便在需要进行更改时可以改变电池电量耗尽的行为。

    此致