This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843:40C 冷启动延迟

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1844, UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237444/uc1843-cold-start-delay--40c

器件型号:UC1843
主题中讨论的其他器件:UC1844

我有一个带有用于升压的第一级 UC1843和用于反激式和输出的第二级 UC1844的电源。 问题在于冷温测试、电源有几秒钟的延迟来启动并提供所需的电压。 测量这些引脚之后、事实证明两个芯片上的 COMP 引脚需要时间才能达到芯片开始制作 PWM 所需的水平。 寒冷天气下、这些芯片是否存在固有问题? 你们是否有过低温延迟方面的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我们的经验、这些 IC 的低温工作方式与室温或高温工作方式相似。 延迟可能是由您的外部电路引起的、尤其是反馈环路和软启动电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为反馈可以阻止补偿上升?

    浪涌电流保护电路不会显示任何电压降或任何关断。 不确定它是否导致了这个问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    COMP 由 FB 控制、因此是的、如果您保持 FB 为高电平、则 COMP 将保持低电平。

    您需要跟踪 FB 和相关电路才能找出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈已提供给芯片、并且已经存在。 COMP 变为高电平(5V)并快速下降至零、然后需要几秒钟时间才能恢复为高电平、保持在大约2.2V 左右。 在寒冷的天气条件下、此过程需要几秒钟时间才能从零上升。 设计使用 TI 参考设计文档中推荐的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路可能有问题。 请提供 COMP、FB、输出(脉冲)、电流感应的原理图和波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果长时间没有响应、我将关闭该主题。 如果您需要其他支持、请重新打开此主题或创建新主题。