This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:VIN 和 lt 时的运行;VEN

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241573/tps7a03-operation-when-vin-ven

器件型号:TPS7A03
主题中讨论的其他器件: TLV755P

尊敬的专家:

我认为 VIN < VEN 可能出现在我正在开发的客户产品的应用中。 您能否回答以下有关 VIN<VEN 时 TPS7A03行为的问题?

- 理解这一点是正确的吗? "在 VIN<VEN 的情况下(例如 VIN=0V、VEN=3.0V)、消耗电流增加、但不影响产品的可靠性或损坏"。  

客户认为上述情况是因为 Vin 和 Ven 的绝对最大额定值是独立规定的、另外也考虑到 TLV755P 等其他 LDO 的行为。 TLV755P 的数据表7.3.2明确指出、当 VIN<VEN 时、VEN 电流会增加、这表明如果用户可以承受 VEN 的电流增加、则在使用中不会出现问题。 TPS7A03是相同的吗?

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    如果 Vin = 0且 Ven = 3V、则器件将在关断模式下运行。  这是因为输入电压不会足够高、无法超过 UVLO 阈值。  预期电流将是 EN 引脚泄漏电流、可能为数据表表表中列出的10nA。  请牢记、您的输入电容器的泄漏有可能超过这个值、特别是 PCB 已经完成修改的情况下。

    数据表的图6-9提供了当 Vin = 0V 且 Ven = 1.1V 时 TPS7A03的 Iq 测量示例。  1.1V 是开启器件的最小 EN 阈值。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回答。 您能告诉我其他问题吗?

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [问题]

    (Q1)当 VIN=0V 且 EN 引脚>1.1V 时、EN 引脚的泄漏电流是多少?  如果您知道它不大于10nA、那就没有问题。

    (Q2)、因为此产品独立指定了 VIN 和 VEN 的绝对最大额定值(请参阅下图)。
    我是否理解到、即使 VIN=0V 且 VEN=3.0V、产品的可靠性也不会受到影响(当然是关闭)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    对于 Q1、我不期望大于10nA 的任何电流。  如果您在 EN 引脚上有一个电容器、则我预计电容器的泄漏可能占主导地位。

    对于 Q2、您的理解是正确的、并且器件的可靠性不受这些条件的影响。

    谢谢。

    斯蒂芬