This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用的锂聚合物电池充电 IC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241356/suggested-lipo-battery-charging-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25616BQ24073

尊敬的社区:

我正在处理 Quectel MC-60 GSM 模块。  

GSM 模块必须由-2000mA 内的微型 USB 接口和锂聚合物电池供电

为此、我需要特定的充电 IC、并具有以下特性。

1、充电 IC 输入电压符合 micro USB 接口标准、最大输入电流高达3A。

2、充电 IC 没有外部配置接口"UART/I2C"、而且充电电流必须由外部 RC 电路控制。 (充电电流可能会与500mA 4541 Amp 不等)

3.充电和放电状态指示

4.满电时自动切断。

5.自动切断,防止过度放电。

您能不能帮助我找到最经济高效的解决方案、以满足我的应用需求?

此致、

Shiv Patil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv,

    我建议使用 BQ25616。  电池组保护器旨在提供针对过度放电的切断功能。   作为最后的手段、充电器的截止电压为2V。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff F 您好、

    感谢您的答复。

    我只有一节4.2V 锂聚合物电池。

    在对我正在使用的模块(Quectel MC-60)进行一些研究和阅读后、制造商建议使用 BQ24073 IC 适合我的应用。  

    您能否帮助了解这款产品是否适合我的应用?

    e2e.ti.com/.../Quectel_5F00_Charging_5F00_IC_5F00_Reference_5F00_Design_5F00_20121018.pdf

    此致、

    Shiv Patil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好、

    这在我看来是合理的、如果您只有一个5V 输入源。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输入源具有一个5V 1.5A 电源适配器。

    我能否继续进一步最终确定 BQ24073和开发原理图设计?

    此致、

    Shiv Patil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好、

    可以。

    此致、

    杰夫