This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:gg.csv PF 状态

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240683/bq40z50-r2-gg-csv-pf-status

器件型号:BQ40Z50-R2

大家好、

如果 OTC (黑盒状态)导致永久失效、我不明白为什么不建议这样做

查看 gg.csv 的 PF 状态。

DataFlash 中保存的 SBS 值 在 Safety Status B 中显示 ASCDL 和 ASCD。

如何区分导致永久失效的原因?

PF 状态 器件状态数据 安全警报 A 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 安全状态 A 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 Safety Alert B 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 安全状态 B 0c 十六进制
PF 状态 器件状态数据 安全警报 C 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 安全状态 C 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 安全警报 D 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 安全状态 D 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 PF 警报 A 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 PF 状态 A 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 PF 警报 B 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 PF 状态 B 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 PF 警报 C 02 十六进制
PF 状态 器件状态数据 PF 状态 C 03 十六进制
PF 状态 器件状态数据 PF 警报 D 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 PF 状态 D 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 保险丝标志 0000 十六进制
PF 状态 器件状态数据 运行状态 A 7381 十六进制
PF 状态 器件状态数据 运行状态 B 0000 十六进制
PF 状态 器件状态数据 温度范围 04 十六进制
PF 状态 器件状态数据 充电状态 A 48 十六进制
PF 状态 器件状态数据 充电状态 B 00 十六进制
PF 状态 器件状态数据 监测状态 5安 十六进制
PF 状态 器件状态数据 IT 状态 0719 十六进制
PF 状态 器件电压数据 Cell 1电压 4132 mV
PF 状态 器件电压数据 Cell 2电压 4141 mV
PF 状态 器件电压数据 Cell 3电压 4141 mV
PF 状态 器件电压数据 Cell 4电压 4133 mV
PF 状态 器件电压数据 电池直流电压 16500 mV
PF 状态 器件电压数据 电池组电压 16088 mV
PF 状态 器件电流数据 电流 12 mA
PF 状态 器件温度数据 内部温度 2.7、6 °C
PF 状态 器件温度数据 外部1温度 26、6 °C
PF 状态 器件温度数据 外部2温度 2.7、5 °C
PF 状态 器件温度数据 外部3温度 26、9 °C
PF 状态 器件温度数据 外部4温度 29、5 °C
PF 状态 器件电量监测数据 电芯1 Dod0 602 -
PF 状态 器件电量监测数据 电芯2 Dod0 506 -
PF 状态 器件电量监测数据 电芯3 Dod0 485 -
PF 状态 器件电量监测数据 电芯4 Dod0 621 -
PF 状态 器件电量监测数据 消耗的电荷 -131 mAh
PF 状态 AFE 寄存器 AFE 中断状态 00 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE FET 状态 30 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE RXIN 10 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE 锁存状态 00 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE 中断启用 16 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE FET 控制 C0 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE RXIEN 10 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE 寄存器 07 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE 返回值 13 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE RHINT 80 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE 电芯平衡 00 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE AD /CC 控制 0d 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE ADC 多路复用器 E0 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE LED 输出 00 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE 状态控制 40 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE LED/唤醒控制 32 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE 保护控制 70 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE OCD f9 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCC 72 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCD1 72 十六进制
PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCD2 E2 十六进制

此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    您能否进一步澄清您的问题? 黑盒数据提供了第一个 PF 前后特定点的电池状态信息。 如果在发生第二次 PF 事件时清除了 OTC、则 PF 状态可能不会反映 OTC 已设置、您需要查看黑盒数据。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    下面是我的问题的一些背景:

    电池由客户测试 IEC6000-4-6。 他认为充电时接近100% RSOC。 突然、PACK 引脚电压下降到0V、并且操作状态位 xchg、XDSG 和 PF 已设置。

    我们用 SCP 保险丝来保护电路、我发现这是由 PF 熔断的。

    在固件中、PF 位被启用:

    SUV、SOV、SOCC、SOCD、SOT、 SOTF、CFET、DFET、保险丝、晶圆、 AFEC、IFC、DFC

    并且允许保险丝熔断、以用于:

    SOV、SOCC、SOCD、SOT、SOTF

    现在、我必须查明哪个事件熔断了保险丝… 我认为 IEC 6000-4-6会影响 PF CFET 和 DFET、但不允许熔断保险丝。 BBR 条目显示了安全状态 B 事件3中的 OTC 以及事件1和事件2中的 CFET/DFET (请参见 POST BQ40z50-r:黑盒记录器)。

    OTC 是否可以触发 SOT 或 SOTF?为什么我看不到它? 我认为、当第一个 PF 事件看起来是 FET 时、ASCDL 和 ASCD (gg.csv PF 状态)必须更早、还是我错了?

    我们必须查明保险丝发生了什么事件。

    请帮助确定该行为。

    (gg.csv 可通过 PN 发送)

    此致、

    汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    根据您的另一篇 E2E 帖子(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239558/bq40z50-r2-black-box-recorder)、CFETF 似乎是第一次出现保护

    监测计仍然可以通过硬件保护使保险丝跳闸、即使 PF 在设置中被禁用(不应该是这样)、它仍会熔断保险丝(PTC)。

    如果发生了另一个 PF、例如 SOTF、那么它应该位于黑盒记录器数据中。 .gg 文件有助于验证设置。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    将通过 PN 获得 gg.csv 文件。

    此致、

    汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    我查看了您的.gg 文件、可看到与您列出的相同设置。

    是否有次级保护器会使保险丝熔断? 如果多个 PF 和安全状态同时发生、可能难以区分哪个 PFS 和安全状态可能是最终 PFS 的一部分。 从黑盒数据来看、它看起来与被跳闸以熔断保险丝的任何 PFS 不同。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    是的、当然、我们将 BQ296103DSG 用作二级保护。 昨天、我发现我们的抑制器二极管(PACK+保护)处于短路状态。 这解释了 BQ40z50-R2的 ASCD/ASCDL 条目。 肯定电压下降会因短路而触发 BQ296103DSG 电压锁定。

    我想这是为了在将来启用 PF C bit 6 (2LVL)。

    我的猜测是可能的、这是正确的选项吗?

    此致、

    汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    是的、即使您禁用了2LVL 保护、如果 FUSE 引脚上存在电压、即使该保护仍将设置 FUSE 位、因为该检测基于硬件。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    非常感谢您的快速支持。

    此致、

    汉斯