This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54:如何在 D/S 中的离线电源应用中计算/设计此电阻器?

Guru**** 2387120 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844, UCC28C44, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240084/ucc28c54-how-to-calculate-design-this-resistor-in-off-line-power-supply-application-in-d-s

器件型号:UCC28C54
主题中讨论的其他器件:UC2844UCC28C44TL431

大家好、

这个电阻器的功能是什么? 如果没有这个电阻器、转换器能否工作?

如何设计该电阻器的值?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、

    您无法删除此电阻。 您突出显示的电阻器与 R50和定义的 CTR 配合使用、可设置光耦合器电流增益。 您可以搜索许多源、但此处有两个链接、其中显示了简单的分步式方法、即如何正确偏置所询问的电路。

    EDN

    电子器件

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    提出此问题的原因是、我的客户使用此器件来构建其反激式转换器。 根据他们自己 基于 UC2844的旧设计指南、该电阻器不在 SCH 上、但可以正常工作。 因此、我们想知道为什么会发生这种情况、以及有什么区别? (我已经检查过反激式控制器在现场工作正常。) 由于他们已经计划把 UCC28C44扇出到不同的平台上、所以他们正在草拟 UCC28C44的设计指南、但是关于这个电阻器、设计方法似乎没有那么具体和巧妙。  

    请帮助提供更多评论。

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、

    如所连接的原始应用原理图中所示、当电路与上拉电阻器连接时、COMP 随后连接在上拉电阻器和光耦合器之间。  由于光耦阻抗随误差电压变化而变化、COMP 也发生变化(COMP 本质上连接在上拉电阻与不断变化的光耦电阻之间形成的电阻分压器之间)。 当您直接在 VREF 和 GND 之间连接光耦时、COMP 连接到光耦集电极、而光耦集电极直接连接到5V。 无论光耦 VCE 有何变化、COMP 始终为5V。  

    正如您观察到的、通过 VREG 和 GND 之间直接连接的光电耦合器、电路可以"工作"、但您完全依靠的是光电 CTR、并且您的 COMP 固定在5V。 检查 COMP 在稳态 VIN 最小值/最大值、Pout 最小值/最大值期间的动态响应、并检查瞬态响应?

    这里 是我之前发送的两个参考文献的更详细的说明。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    对不起误解、我的意思是不带电阻器的情况下、将光晶体管的 C 连接到 COMP、将 E 连接到 GND、但不与 Vref 连接。

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、

    如果您查看我发送的前一个基准中的增益公式、就会看到、如果没有上拉电阻器、直流增益完全取决于光 CTR。 CTR 随温度、批次和老化而变化。 您可以将光耦合器直接连接到 COMP、但 COMP 是低阻抗节点、不优先直接控制它。  偏置光耦/TL431的正确方法是使用上拉电阻器、如我发送的所有三个参考中所示。

    史蒂夫