This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431AIDBZR 问题

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242210/tl431-tl431aidbzr-questions

器件型号:TL431

大家好、

请帮助以下客户的问题,谢谢。

  • 我们是否有推荐的 IKA? 如果 IKA 更改、Vref 是否也会更改?
  • 在数据表中、当 R2 =∞Ω 时、Iref=4uA。 在客户应用中、我们是否有推荐的 IREF 供客户参考? 我们是否有建议的 R1和 R2范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:  

    • VREF 会随着 IKA 发生一些变化。 我们应该有 IKA > 1mA 和< 100mA。 如果您希望获得稳定的 VREF、则必须使 IKA 对电源电压变化的敏感性降低。 您可以 使用数据表中的图10-10中建议的电路来执行此操作

       

    • VOUT /(R1 + R2)> 20 * IREF  

    从而使 IREF 中的任何变化都不会影响电压精度。  

    此致

    Trailokya