This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:电源管理论坛

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241298/lm5156-power-management-forum

器件型号:LM5156

反激式拓扑

CCM 模式

纹波电流比百分比的影响。 如手册所述、它是一个很好的开始、选择它为最大30%至70%。 如果100%或以上、会有什么影响。 变压器可以保持峰值电流。 是否会导致 EMI 问题或任何类似问题。 此外、CCM 和 DCM 中有任何等效的反激式转换器控制器。 例如  UCC2805QDRQ1。 此外、还请为 UCC2805QDRQ1提供快速入门计算器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 通常、波纹越高、您可能会看到 EMI 就越差、因此必须调整外部元件的尺寸以获得更大的峰值和更高的功率耗散。 波纹为100%时、您已经处于转换模式。 您能解释一下"ccm"和 dcm 中是否有类似的反激式转换器控制器吗? 例如  UCC2805QDRQ1''

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 LM5156的输出功率会发生变化、效率方面很正常、纹波电流比从25%上升到95%。 器件也可以、因为它们仍然可以处理电流。 是否仍会对 EMI/EMC 造成最严重的影响并难以获得认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 纹波电流比对 EMI 没有太大影响。 最重要的是首先要做一个好的布局布线。 为此、请遵循数据表中提供的布局指南。

    此致、

    莫里茨