This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:我需要在 WEBENCH 中安装钽 OUT 电容器

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241794/lm2596-i-need-to-install-tantalum-out-cap-in-webench

器件型号:LM2596

亲爱的 Carol、早上好

我使用 WEBENCH 进行 LM2596电路建模

WEBENCH 在输出端始终提供铝电容器。 如果我单击盖子上的鼠标"选择替代 电容器"、那么通常程序不会给我选择钽电容器的机会。 我需要钽、因为我的温度是-40 C。以前(几年前)有很多铝电容器和钽电容器可供选择、但现在它们都是铝! 如何将钽电容器"插入"到项目中?

TIA

弗拉基米尔·瑙门科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    分配给 Carol

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vladimir、

    如果"Alternate Part Selection"窗口中未显示任何钽电容器、您可以通过单击"Create a custom part"(创建定制器件)创建定制器件(如下图所示)。 在弹出的窗口中、您可以 根据您感兴趣的钽电容器来填写"Capper Cap"(每个电容器的降额电容)和"ESR per Cap"(每个电容器的 ESR)字段。  

    此致、
    卡罗尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卡罗尔、亲爱的弗兰克、 谢谢您

    此致、

    弗拉基米尔·瑙门科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:谢谢

    此致、

    弗拉基米尔·瑙门科