This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:寄存器配置不起作用

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238790/bq76925-register-configuration-not-works

器件型号:BQ76925

您好!

使用 I2C 配置内部寄存器时、仅适用于 CRC 使能、基准电压使能和基准电压选择。 我们能够配置两种不同的基准电压(即3.0V 和1.5V)、并能够在 VREF 引脚上测量它们。

在配置 CELL_CTL 配置_1 BQ76925芯片的寄存器中。

1.配置 CELL_CTL 注册、方法是选择 VCOUT_SEL 为"10"或"11"以在 VCOUT 引脚上具有0.5*VREF 或0.85*VREF 不能按预期工作。 此外、将 BQ76925配置为在 VCOUT 处进行内部温度测量也不起作用。 在这两种设置下、都使用万用表测量~10mV。

2.配置 I_AMP_CAL 更改为"1"、位置为 配置_1 用于测量 SENSEN 和 SENSEP 之间连接的1m Ω 电流感应电阻器上压降的寄存器也不起作用、前提是电流放大器已启用。 根据数据表第17页的表2、如果 Isense = 0、VIOUT 引脚上的预期电压为2V。 在这个配置中、我们测量到的~10mV、这远远超出了2V 的预计值。

在我们当前的硬件设置中,我们没有在 VC0上连接电池。 VC6引脚。 VCTL 和 BAT 引脚连接在一起并提供24V 电压。

我已在三台设备上测试了上述配置、但运气不好。

如有必要、我很乐意分享更多详细信息、并期待您的回复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saj 您好、

    我有点困惑。 启用 CRC 后、配置 CELL_CTL 和 CONFIG_1寄存器是否有效? 在禁用 CRC 时是否出现问题? 您是否曾尝试从寄存器中读回、以检查它们是否按预期写入?

    [quote userid="566575" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238790/bq76925-register-configuration-not-works 通过我们当前的硬件设置,我们没有在 VC0上连接电池。 VC6引脚[/报价]

    当与器件通信或更改寄存器值时、这应该不会产生影响、但最好在 VCx 引脚上添加电阻器作为电池仿真器、以获得更好的设置。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    非常感谢您的快速响应。 很抱歉迟到了。

    禁用 CRC 确实解决了我们的问题、现在我们可以与 BQ76925芯片通信、并能够在 VIOUT 和 VCOUT 引脚上获得正确的电压。

    此致、

    萨伊