This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37-Q1:VHYS

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241762/tps37-q1-vhys

器件型号:TPS37-Q1

大家好、

您能否告知数据表 EC 部分中 Vhys 参数的定义?

如果我选择 VIT = 800mV 和2%滞后版本,是"+/-1.5% of VIT (800mV)=0.012V"还是"+/-1.5% of VIT *2%=0.00024V"?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    1.5%的值对应于2%迟滞的容差、因此正如您在第二次计算中列出的、它将为0.24mV。 希望这一点很清楚。

    谢谢。

    伊萨