This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24400:BQ24400无法对电池重新充电

Guru**** 2814325 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24400, BQ24105, BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239269/bq24400-bq24400-can-not-re-charge-the-battery

器件型号:BQ24400
主题中讨论的其他器件: BQ24105BQ25172

尊敬的 TI 团队:

附录为我们的原理图和配电图。 遇到的问题:适配器插入仪器、仪器充满电后会放电、直到仪器自动关闭、仪器的自动关机电压设置为5.1V。
该仪器在室外长时间使用。 电池是5节串联的镍氢电池。
我想知道:
1、适配器总是插好,为什么仪器不能再充电? 这样做的主要原因是什么?
2、适配器 总是插好的,如果我们想让仪器自动充电,你能给几个解决方案吗? (请勿修改 PCB 布局)。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24400引脚4和5的电压是多少?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    引脚4是电池电压(NTC +66.5kΩ)的电压、引脚5连接180kΩ 和 GND、通常为1.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉。 我不知道。  当 IC 正确充电但未充电时、电压是多少?   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    问题是、在电池电压下降到截止电压之前、仪器将自动断电。 原因是没有触发充电、导致电池电压低于5.1V (仪器断电)μ A)。 我想知道为什么仪器不在充电。 我很感激你给了我一些解决办法。 我可以用于 Microsoft 团队、电子邮件是我的计数。

    谢谢

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    我需要知道 IC 引脚4和5的电压。  我不理解的其他电路(如下所示)连接到这些引脚。  我怀疑其中一个不能正常工作、并导致充电器无法充电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

     在 Vbat=5.1V 的条件下、引脚4的电压大于1V、可通过=VBAT*(180K+66.5K)/(1M+180K+66.5K)计算得出。 引脚5的电压约为1.9V、通过万用表进行测试。

    希望它可以帮助你!

    BRS

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、引脚5的电压不是很高、因为仪器在室温下以低于70mA 的电流放电。  电池电压下降并降至仪器截止电压(5.1V)时,在放电过程中,装置未开始充电。 如果在仪器达到截止电压之前开始再充电、那么这就是我需要的函数。 如果适配器已插入、仪器始终可以工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    好的。  这些电压看起来没有问题。  现在我需要 MOD 引脚、RC 引脚和 LED 电压:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 不亮、所以我认为 LED 的电压很高。 下星期一、我将进行测试。 但是、根据 BQ24400的状态图、我发现如果始终插入了适配器、则绝不会触发 VCC 复位和电池更换。 因此、我认为如果适配器已插入、BQ24400无法开始重新充电。 我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    这也是我读取状态图的方式。  如果您拆下并更换 VCC 或将 BAT 引脚拉至低于950mV、充电器是否开始充电?  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    如果拆下 并更换 Vcc (换句话说、拆下适配器并重新插上)、充电器将开始充电。 我完成了测试。

    然而、如果将 BAT 引脚拉至950mV 以下、 我没有进行测试、也不知道充电器是否开始充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我再次解释说,我有电压曲线的图片,由数据采集(Brand:Agilent )每3分钟采集一次,电压的最小值是5.319V。 从曲线可以看出、我们可以使充满电的电池充满电保持稳定、而不是放电。 在放电过程中、BQ24400无法开始充电。 希望这可以帮助您进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    在数据表中:

    bq24400在检测到充电周期时

    •VCC 的电源应用

    •电池更换

    •退出睡眠模式

    与我们的新型充电器一样、当电池电压下降时、它不会自动充电。  您可能需要增加一个比较器和一个锁存器、用来检测充电何时完成、然后指示何时需要再充电。 然后您可以发送一个脉冲来关断 Q2、这会使充电器认为电源已被移除。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您发送电子邮件。

    在这方面,这对我们来说不是最好的。

    如果我们更换另一个电池管理 IC、您是否有其他解决方案?

    BRS

    韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    我们唯一的其他专用镍氢电池充电器是可支持多达6节电池的 BQ25172线性充电器。  它需要在前面使用一个直流/直流转换器来降低其输入电压。  有些客户使用过 BQ24105开关充电器。  两者都使用计时器终端而不是 dV/dt 或 dT/dt 终端、因此建议充电温度不高于0.5C。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff,ö m

    感谢您的推荐。

    非常感谢

    BRS

    韦伯