This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:SW 引脚在不使用时是否可以保持悬空?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242004/tps65295-can-sw-pin-left-floating-when-not-used

器件型号:TPS65295

您好!

由于一些设计要求、我们想为1.2V (VDDQ)电源使用不同的器件。 如果 SW 引脚保持悬空、是否会有任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、理论上说、没关系、顺便说一句、您需要先为 VDDQSNS 添加外部1.25V 源、使 IC 认为 VDDQ 是有效的。

    还建议您先应用 TI.com 中的 EVM 来试用。

    裕昌