This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:将 TI 砖型升压与 STM32开发板和子板集成。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237985/tps55288-integration-ti-bick-boost-with-stm32-dev-board-and-daughter-board

器件型号:TPS55288

我要尝试实现的要求是、PD 可以处理11V-32V 输入和至少65W 输出功率的单个 USB-USB Type-C 端口。 目前、我正在使用 STM32 Nucleo-64开发板和 STM32G071RB MCU 以及子板 X-NUCLEO-DRP1M1。 我尝试集成的 TI 降压/升压转换器是 TPS55288。 我知道 STM 开发板有很多附加功能和连接器、但我不需要任何额外的东西、因为我需要在原理图中尽可能小的占用空间。 我可以附上开发板和子板的原理图。 任何有助于剖析这些设计的方法都将有所帮助。

STM32 Nucleo-64的原理图如下: https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-g071rb.html#cad-resources

以下是 X-NUCLEO-DRP1M1电路板的链接: https://www.st.com/en/ecosystems/x-nucleo-drp1m1.html#cad-resources

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的联系。

    我认为 TPS55288非常适合您在这里的应用。 借助 I2C 引脚(SCL/SDA/GND)、您可以对 TPS55288的输出电压和输出电流限制进行编程、以实现 CV 和 CC 功能。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我要将源极信号连接到  TPS55288的电源路径、然后在上面的原理图中将 SCL 和 SDA 连接到 I2C_SCL 和 I2C_SDA 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    是的、我想知道这里的"源"是否意味着下面的蓝线那样的功率流。 如果是、您要将 TPS55288的 Vout 连接到"源"端口、以及 SCL、SDA、GND 信号。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我假设我会将 Buck-Boost 的输出连接到 LDO 的"源极"输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    LDO 的意思是什么? 我没有看到、如果您指的是 Q2A、Q2B、我认为这两个是断开 FET、对吧?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  X-NUCLEO-DRP1M1原理图的第二页或第三页中、有一个接收端和接收端的 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    是的、正确、您可以使用 TPS55288输出为 LDO 供电。