This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:MOSEFET 审核

Guru**** 2537990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241914/lm74502-q1-mosefet-review

器件型号:LM74502-Q1

您好

此 MOSFET 是否 SiA108DJ   是否将 www.vishay.com/.../sia108dj.pdf 用于该24V 保护电路? 或者是否有任何其他尺寸更小的 MOSFET 建议?  

此外、此电路也可以通过此 MODFET 的 ISO7637-2 3a 和3b 测试脉冲、高达+200V 和-600V  SiA108DJ (80V 额定值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别忘了、峰值电流为6A、连续电流为2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    SiA108DJ FET 看上去可以与 LM74502-Q1搭配使用、用于24V 电池应用。 我们无法推荐  MOSFET、但可以帮助确认所选的 FET 是否适用。  

    是的、电路通过了高达+200V 和-600V 的 ISO7637-2 3a 和3b 测试脉冲。  这些脉冲是能量非常低的脉冲、可通过输入/输出电容器和 TVS 二极管轻松抑制。