This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:输出电容的额定电压是多少?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241933/lm74502-q1-the-voltage-rating-for-the-output-capacitor

器件型号:LM74502-Q1

您好  

对于下面的图10.2,Cout 所需的额定电压是多少? 我们可以使用更小的输出电容器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

     Cout 所需的额定电压取决于客户设置的 OV 阈值。

    例如、假设客户将 OV 阈值设置为37V、那么应该可以使用额定电压为50V 的输出电容器(考虑一定的余量)。