This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6A596:它可以与 TPIC6A595DWR 交换吗?

Guru**** 2638685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241100/tpic6a596-does-it-swappable-with-tpic6a595dwr

器件型号:TPIC6A596

您好

TPIC6A596DWRG4和 TPIC6A595DWR 都可以互换吗?
以解决供应难题。

  这两款器件之间有何区别?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    这些器件之间的差异很小。 唯一的区别是596个系列"多级增强级联"、超过595个系列。

    由于 E2E 是一个技术论坛、所以您可以参考类似的帖子。

    (+) TPIC6B595:需要了解 TI 器件差异-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailee

    我可以理解、这里多级的增强级联意味着什么吗?

    这是因为595系列还具有可级联功能。

     电气规格或功能性能是否有任何影响?

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    可以参考595和596系列的逻辑图。  

    对于595系列、当 SRCLR 为低电平时、仅输入移位寄存器被清零。 当输入 RCK 信号时、可在 D 型寄存器中更改数据。

    对于596系列、当 SRCLR 为低电平时、所有寄存器均被清除。 这可以提高时钟信号可能偏移的应用的性能。

    Br、

    海利。