请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS60101 数据表第19页介绍了环路稳定性。
如果 PCB 层较多、例如16层、Co 安装在底部
并且寄生电感为7nH、那么环路可能是不稳定的?
(转角频率为405kHz)
应将 CO 安装在与 IC 相同的层上、以使该环路稳定?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表第19页介绍了环路稳定性。
如果 PCB 层较多、例如16层、Co 安装在底部
并且寄生电感为7nH、那么环路可能是不稳定的?
(转角频率为405kHz)
应将 CO 安装在与 IC 相同的层上、以使该环路稳定?