This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求升压转换器建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61288, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235667/request-for-boost-converter-recommendations

主题中讨论的其他器件:TPS61288TPS61022、TPS61178

大家好、TI 支持团队

请推荐适用于以下条件的升压转换器。

[电气规格]

1.输入电压:3V~4.35V

2.输出电压:4.5V

3.负载: 1欧姆电阻,在占空比控制下使用4kHz 频率。 最大3A

现有产品的峰值电流(5~6A)出现问题、因此我们正在寻找替代产品。

请推荐 VSW 为10V 或更高的产品、禁用时可真正断开。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    因为电流非常大、所以我认为 TPS61288可能是一个不错的选择。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您能否   对输出条件进行详细描述?

    您刚才提到了1欧姆、3A 最大 电流和峰值电流(5~6A)、这混淆了我们。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus

    表示下面的条件。

    持续输出电流= 3A

    瞬时输出电流= 5~6A

    推荐的 TPS61288可满足上述条件。

    不过、客户正在寻找这样的产品:当 Vin 和 Vout 处于禁用状态时能够真正断开。

    请推荐合适的产品。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您能否告诉您瞬时电流可以持续多长时间?

    如果时间在10us 以内、可通过输出电容器保持。

    在这种情况下、建议使用 TPS61022。

    如果电流 持续1ms 或更长时间、则需要更大的电流限制器件。

    为此、我们只有 TPS61178、其电流高达10A、断开 FET 在外部。

    此致

    费格斯