This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19534Q5A:ESD-HBM 故障

Guru**** 2501535 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231769/csd19534q5a-esd-hbm-failure

器件型号:CSD19534Q5A

客户表示 CSD19534Q5A 无法通过 ESD-HBM 0.5KV 测试。

我在数据表中找不到相关的 ESD 参数。

您能告诉我我们的芯片是否能通过  ESD-HBM  0.5KV 测试吗?

如果是、您能否为我提供相关的测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    感谢您向您的客户推广我们的 FET。

    CSD19534Q5A 的 ESD 额定值为

    HBM 750V

    CDM 2000V

    我不确定该器件为什么在500V 时出现故障、它应该已经通过测试、可能是在以某种方式进行测试之前对栅极造成了一些损坏。

    非常感谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户测试了15件 其中一些是测试 GS 引脚、另一些是测试 GD 引脚。

    所有15个器件都损坏。  

    ESD 测试机设置如下:

    正负电压脉冲各三倍。 总共六个脉冲。 HBM500V。

    您可以帮助您在 我们的实验室中进行 ESD 测试吗?  

    或提供相关的测试报告?

    客户向我们提出了一个难题、即 MOS 中是否具有 ESD 保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Half Fabio、

    再次感谢您向您的客户推广 TI FET。 CSD19534Q5A 的 ESD 测试已于2014年5月完成。 我正在与同事核实是否可以为客户重新进行测试。 我将在收到更多信息后立即向您提供最新信息。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

    e2e.ti.com/.../ESD-Results_5F00_19534.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您能否与客户确认用于测试的测试波形和引脚列表。 我们要将其与 TI 进行的测试 JESD22-A114E 进行比较。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    跟进以查看您是否从客户处获得了任何其他信息。 您还能问他们是如何确定 FET 发生了故障、哪些引脚发生了故障吗?

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、感谢您的伸出援手。  

    我将从客户那里收集更详细的测试数据。

    我会在这之后再发送给您。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您是否从客户那里获得了有关此问题的任何其他信息? 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的反馈。

    这是他们的测试报告。 ① μ A 是 DS 泄漏电流、应为<1uA。

    ② μ A 是 GS 泄漏电流、应在0.1uA 范围内。

    然后、他们在 DS 引脚和 GS 上添加了 HBM 波形。

    客户不知道准确的波形名称。 我想他们刚刚使用了他们以前使用的标准 HBM 波形。

    测试后、他们发现 DS 和 GS 短路。 他们测试了数十个样本。

    您可以帮助重新测试该内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我们计划重新执行 CSD19534Q5A 的 HBM 和 CDM ESD 测试。 这可能需要一些时间才能完成、具体取决于可靠性实验计划。 我将关闭该主题、并通过常规电子邮件告知结果。 今后,如果出现这样的问题,我建议把这个问题放在内部论坛,而不是这个公共论坛。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我明白了!

    感谢您的大力支持。