This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:TLV62130引脚对引脚备选建议

Guru**** 1860980 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130, TPS62110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241836/tlv62130-tlv62130-pin2pin-alternative-recommendation

器件型号:TLV62130
主题中讨论的其他器件: TPS62110

TI 人很好

我们是否有引脚对引脚 TLV62130及其输出电压包括7V 的芯片?

客户希望找到这样的芯片。 我在 TI .COM 上没有找到它。

我认为目前先进的技术改善了散热、而且都用了新的焊盘。

我的理解是否正确?

我们的 TLV62130可以输出7V 吗,D/S 是5.5V 吗?

非常感谢。 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    我们没有支持7V 输出的 TLV62130 P2P 器件。

    TPS62110是一款采用相同封装的1.5A 器件、可支持7V 输出电压。

    我们的客户是否可以接受其他不是 P2P 的器件? 如果是、我会推荐一些合适的版本。