This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:有关 TPS56C215中的谷值电流限制的问题

Guru**** 2508735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241681/tps56c215-question-about-the-valley-current-limit-in-tps56c215

器件型号:TPS56C215

TI 员工、您好!

我对 TPS56C215中的谷值电流限制有疑问。 恐怕会产生误解、因此我编辑了 E2E 帖子中的一个图供您参考。 您能否告诉我下面的波形是否解释了过流期间的谷值电流限制?了解谷值电流限制-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

另外、您能否告诉我电流限制是多少(低侧负电流)? 电流是否定义为从低侧整流器 FET 的源极到漏极的方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    底部的图是正确的。 根据数据表、负电流限制设置为4A 典型值。 仅当您使用 MODE 电阻器组合将器件设置为在 FCCM 下运行时、才会发生这种情况。 如果设置为 Eco-mode、则电流不会低于零。 如果您已将器件设置为在 FCCM 模式下运行、则在导通时间内、电流将流经 HSFET、从 Vout 到 VIN。 在关断期间、针对4A 谷值限制监测的 LSFET 电流将通过电感器从 Vout 流向 LSFET 的漏极和源极、然后再返回。 在死区时间期间、HSFET 体二极管将允许电感器电流通过输入电源和电容器。 希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    非常感谢!  

    您可以帮助我们推荐谷值电流限制问题吗?   

    进一步的问题是、您是否具备有关关闭 DVID 的英特尔测试计划经验? 我发现、当 DVID 断开时、我的 VR 也会经常触发 LSFET OC 负限值。

    此致、

    郭先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生:

    是的、负电流将从 LSFET 的漏极流向源极。 负值通常被限制为4A。 我更正了一个拼写错误、在之前的回复中给出了更多的解释。

    不、我不熟悉导致达到负电流限值的 DVID 向下。 首先、请分享您用于本实验的原理图以及负载侧连接的详细信息。 此外、当正常运行以及触发负电流限制时、请分享 SW、VOUT 以及 IOUT 或负载波形。

    谢谢。

    阿莫德