This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:数据日志和放大器;config.txt

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241744/bq27220-data-log-config-txt

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:GPCCEDVBQSTUDIO

专家、您好!

我已准备好配置集、以便 在 bqstudio 上获取用于 GPCCEDV 的数据日志文件(6 ea)。

您能否就我的每个问题写下您的评论?

1.在开始数据记录之前、我需要在数据存储器配置中更改哪些默认值?

2.关于 配置文件(1 ea)、

  此文本文件是否仅在申请 GPCCEDV 时才需要发送给 TI? (GPCCEDV 应用软件和框架| TI.com)

  或者、我需要在记录数据之前、在数据存储器的配置文件中设置吗?

3. GPC 封装器未插入 bqstudio、如何获取 数据日志文件(6个 ea)?

  我将在检查 Voltage, Current, Temperature 后单击"start log"按钮(我是否必须检查内部温度?) 单击"Registers"选项卡。

  可以吗?

  此外,ElapsedTime 是否会在开始日志时自动记录?

  您能否解释有关启动日志程序的更多详细信息?

4.如果我们从 TI 获得 GPC 参数数据、如何在写入 OTP 之前将其(文本文件)用于数据存储器上仅用于测试的更新?

   示例报告。 是所有文本文件。

  但当我单击选项卡上的"import"按钮时、文件为*.gg.csv。

5.关于数据存储器的电量监测、

  是否只需写入(导入 GPC 参数)和 TI 提供的 GPC 参数数据?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellon Michael、

    1. GPCCEDV 工具只需要电池提供电压、电流和温度

    2.无需配置。 使用 bqStudio 中的"Registers"选项卡中的日志功能。

    3.需要电池的温度。 选择最靠近电池的一个、

    4.从"Data memory"选项卡将值写入 RAM

    需要写入 GPC (来自 TI)和其他配置参数(基于您的应用)