This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:I2C 和 GPOUT 设置的上拉电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241507/bq27220-pull-up-voltage-for-i2c-and-gpout-setting

器件型号:BQ27220

专家、您好!

我们将使用3.0V 到4.35V 的电池。

如果我们为 I2C 使用3.3V 上拉电压、是否没有问题?

2.我们 试图在低于3.5V 时使用 GPOUT 引脚作为低电池电压中断。

  我们是否可以设置和使用类似的函数?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    数据表包含此信息。 最大上拉电压为3.6V

    第6.3节建议运行条件