This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:-40度高输出电压

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231792/lm5116-high-output-voltage-at--40-degrees

器件型号:LM5116

大家好。 我使用 LM5116作为控制器。  我在-40度下测试器件。 当我暂时消耗高电流时、输出电压会达到非常高的值。 不过、从1A 开始、当我在特定时间段从输出端汲取不同值的电流时、可以汲取所需的电流值。 是什么导致了输出端的电压尖峰?

我分享了下面的反馈部分和控制器部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tuncay

    如果问题仅在-40°C 发生、则可能是由环路不稳定引起的。  请在系统稳定时测量环路响应、并在检查相位和增益裕度的同时逐渐增加负载/降低温度。  

    看起来 CS 和 CSG 引脚未连接到功率级。 请检查是否存在错误。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我以-30度或-20度的角度运行系统时、我也会面临同样的问题。 我将输出电压设置为13.4V。但是、我的输出电压在负摄氏度时高达30V。 当 LM5116进行开关时、它不会进行所需的开关操作、而会增加占用速率、从而增加输出电压。 CS 引脚连接到电源部分。 问题出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tuncay  

    Q1)转换器在室温下是否工作正常?   

    Q2)如果你不小心激活当前的-40C。 运行是否良好?  

    Q3)您可以共享一些波形吗?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件在室温下工作良好、但当该器件达到负度时、输出电压会变得非常高、尤其是在低于-20度的温度下、因为在负载和空载情况下输出电压瞬间升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tuncay  

    1. 请在系统稳定时测量环路响应、并在检查相位和增益裕度的同时逐渐增加负载/降低温度。  
    2. 请分享这些波形。 请在重负载至轻负载/无负载瞬态期间捕获两个波形:1) FB、COMP、电感器电流和负载电流 在室温条件下同时2) FB、COMP、电感器电流和负载电流在-40°C 条件下同时采集

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL