This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:使用不带 VOUT 的 QOD 引脚

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241318/tps22810-q1-using-the-qod-pin-without-vout

器件型号:TPS22810-Q1

您好、支持团队、

如果未使用 VOUT、是否可以使用快速输出放电引脚?  我只想使用此部件提供的快速放电功能、而不会将其实际用作负载开关。

谢谢!

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:  

    只要器件被正确偏置并且在如下所示的建议运行条件下(特别是我会注意输入电压范围2.7V 至18V)、一旦器件被禁用(下面列出的 VEN<VENF)、QOD 引脚就会通过内部下拉电阻 Rpd (~250欧姆)下拉。 无论连接到 QOD 引脚的哪个节点、即使未加载 Vout、该器件也会在禁用时放电。  

    请注意、我们不对 QOD 引脚上的电压进行评级。 由于此引脚旨在连接到 Vout、因此我建议 QOD 上的电压不超过 VIN、如 Vout 的建议运行条件所示。  

    此致、  

    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复;本报告内容丰富。

    此致、

    安东尼奥