This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:SW 引脚短接至 GND 引脚

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240291/bq25601-sw-pin-short-to-gnd-pin

器件型号:BQ25601

大家好。

导致 SW 引脚永久短接至 GND 引脚的可能原因是什么?

我已经用新的部件替换了这个坏部件、但每当我开始充电时、这个部件都会出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 引脚将短接至 GND 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它通常是由 SW 引脚的过压或过流导致的。 请监控 SW 引脚电压和电感器电流。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:


    感谢您的建议。 我已经在 SW 引脚(VSYS)上断开负载。 空载时的电压读数为3.4V。 即使 SW 引脚与我们的电路隔离、问题仍然会发生。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是测试您自己的电路板还是 EVM?

    谢谢。