This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:手动关闭电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238937/tps25750-manually-switch-off-sourcing

器件型号:TPS25750

您好!

我们尝试手动打开/关闭 USB-USB PD 电源(TPS25750)、因为在我们的应用中、我们可能有多个电源连接到一个接收端口(Galaxy Phone)。

由于这不是 USB-C/USB-Sk 的标准功能 PD、因此他们尝试通过强制将供电方(TPS25750)通过 SWSk 进入受电模式来实现这一点。
这会运行几秒钟、但 TPS25750会恢复到其最初与 Galaxy 电话协商的采购功能。

是否有其他方法可以通过 MCU 命令关闭 TPS25750的供电电源?

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会是25750这将会切换它,它可能是银河电话,除非有某种断开/错误恢复序列发生。 如果您可以捕获 PD 分析器日志、 它将有助于确定正在发生的情况。 您具体使用哪款 Galaxy 手机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ghouse:

    请参阅随附的日志。 已测试了多个 Galaxy 变体,所有变体都具有相同的行为。

    e2e.ti.com/.../EEPROM1_5F00_StopChargeRequest_5F00_Phone1.ctrt

    此致、

    安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambrosie:

    您还能否通过在线 GUI 共享他们正在使用的客户项目文件?

    另外、您是否能够成功地与其他制造商配合使用?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、请参阅随附的 JSON 文件。 未对其他制造商进行测试。

    此致、
    安布罗维斯

    e2e.ti.com/.../3247.1216_2D00_02_2D00_SW703_2D00_c_2D00_SOURCE_2D00_GPIO1_5F00_43.json

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我会整理一下 TRM、看看我是否能提出一些想法!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    感谢您更新我、如果您找到另一种可以打开/关闭采购的方法。

    此致、

    安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambrosie:

    当然!

    我明天会介绍 TPS25750的更多器件型号。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambrosie:

    感谢您的耐心!

    我建议客户尝试配置端口控制寄存器以正确地使其连接到 Samsung 设备。

    我会尝试的一种方法是使 EC 让 PD 控制器启动并将处理交换设置为 UFP。

    试一下、告诉我它是否起作用!

    谢谢!

    凯文