This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:BQ24179 9V 输入可充电、5V 不可充电

Guru**** 2506595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241850/bq24179-bq24179-9v-input-can-be-charged-5v-can-not-be-charged

器件型号:BQ24179

您好  

我有疑问需要您的帮助。

问题是 可以为9V 输入充电、不能为5V 充电、寄存器设置如下所示。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    可否让"5V Cannot Be Charging"设置下的 Reg0x1B 至 Reg0x27值?

    谢谢

    艾米莉