This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616堆叠芯片在平衡后不响应。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241881/bq79616-q1-bq79616-stack-chips-not-responding-after-balancing

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

大家好、我遇到了一个有趣的问题、该问题可能与 BQ79616芯片相关、也可能不相关。 在工作电压频谱的最高端(每节电芯4.3V)进行平衡期间/之后、TI 堆栈芯片没有响应。 在这种情况下、只有一个基础芯片和一个堆栈芯片。 在对电池管理主板进行下电上电后、不管进行了多少次下电上电、堆栈芯片都将不再响应、并无法自动寻址。 当芯片从电池组物理上断开并重新连接后、一切都正常运行。 我不能复制这个,以获得一个不幸的行为的日志。  

我的问题是、TI 芯片是否会被冻结、这样只有通过物理移除芯片电压、堆栈芯片的硬重启才能复位。 我已详细查看了数据表、但尚未发现任何对该行为有意义的内容。 感谢任何帮助! 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!  

    感谢您与我们联系。 这种情况的一些可能原因可能是通信超时或禁用南方或北方通信。 针对这些问题的一些解决方案包括使用环形架构(又称为。如果使用南侧进行通信、则通过北侧进行通信、反之亦然)从另一侧与器件进行通信、从而能够重置器件。 发送 SOFT_RESET 或 SEND_HW_RESET 也是无需进行完整下电上电即可复位器件的好方法。  

    此致!  

    费尔南多·多明格斯