This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:焊盘图案

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241552/ucc12050-land-pattern

器件型号:UCC12050

大家好、

客户询问哪一个是使用左侧或右侧焊盘图案的正确场景、

高压/隔离的定义是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  

    左侧是 IPC-7351布局选项、这是焊盘图案的标准指南。 在该选项中、焊盘长度更大、两侧之间的间隙小于8mm。 此选项提供了更高的焊接稳健性、有利于产生振动、并且提供更好的机械连接。 该选项不符合增强型 HV (高压隔离)隔离的最小余隙要求。

    行驶侧为高压隔离选项。 在这种情况下,焊盘的长度较短,两侧之间的间隙大于8mm。 该选项符合绝缘规格(数据表第6.5页、第5页)、因此可为 Viso 提供5000Vrms 的增强型隔离(可承受隔离电压)。 这提供了良好的绝缘寿命预测(数据表第6.11节、第9页)、并附加了该预测。

    具体取决于您要使用此器件的应用。

    高压隔离是一种防止系统的两个部分之间产生直流电流和不需要的交流电流的方法、同时允许在这两个部分之间进行信号和电力传输。 MODER 电气系统需要进行隔离的原因有很多、例如为了防止损坏昂贵的处理器。 需要隔离的应用示例包括工业自动化系统、电机驱动器、医疗设备、光伏逆变器、电源和混合动力电动汽车。 您可以在以下白皮书中了解更多相关信息 :高压增强型隔离:定义和测试方法

    数据表: UCC12050高密度、低 EMI、5kVRMS 增强型隔离直流/直流模块数据表(修订版 D)