This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:无法退出突发模式!

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241636/ucc256402-cannot-exit-the-burst-mode

器件型号:UCC256402

您好!  

我们的团队目前正在设计采用 UCC256402并整合 GaN 器件的直流/直流转换器。

我们的目标是实现超过500kHz 的更高工作频率。

但是、禁用突发模式时、我们在保持稳定运行方面遇到困难、因为它会导致开关频率波动。

为了解决该问题、我们实现了 Option6。 尽管取消了 RVCC 和 LL/SS 之间的电阻器、但我们在成功退出突发模式时面临挑战。

我们使用了以下基本参数:

输入电压:380V 直流

输出电压:24V

IOUT_max:6A

Lm=56uH、NP:NS:Nf=32:4:3

LR=6.3 μ H

CR=20nF

Cvcr_upper:50pF、Cvcr_lower:390pF。

您能不能帮我们检查一下原因、并给我们一些建议吗?

如果您需要、我可以提供更多信息。

B.R.

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    您能否 分享您的原理图和设计计算器?  

    此致

    马尼坎塔