主题中讨论的其他器件: UCC25600
Manikanta 和 Ben 的美好一天
非常感谢 SLUAAL2:"关于 UCC25640x LLC 谐振控制器的常见问题解答"。
这包含了很多有用的信息。
最后、我为 UCC256403控制器推出了新的 PCB。
我的目的是首先运行 UCC26403开环。
为了实现这一点、我执行了上述 SLUAAL2的第1.7段中所述的操作-我移除了顶部 VCR 电容器以禁用充电控制。
我的底部 VCR 电容为8.2nF、我的谐振开关频率为90kHz。
我计算出我在 FB 引脚上需要一个82k 的电阻器。
当我测量 LO 引脚上的波形时、可以在6.4kHz (占空比小于5%)下看到非常窄的脉冲。
请注意、主 MOS FET 尚未焊接到 PCB、目前仅对控制电路供电。
BLK 引脚的电压也高于3V、用于启用开关。
为什么波形不在接近50%占空比时以90kHz 的频率进行切换?