This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:运行 UCC256403开环以进行初始测试

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239981/ucc256403-running-the-ucc256403-open-loop-for-initial-testing

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC25600

Manikanta 和 Ben 的美好一天

非常感谢 SLUAAL2:"关于 UCC25640x LLC 谐振控制器的常见问题解答"。

这包含了很多有用的信息。

最后、我为 UCC256403控制器推出了新的 PCB。

我的目的是首先运行 UCC26403开环。

为了实现这一点、我执行了上述 SLUAAL2的第1.7段中所述的操作-我移除了顶部 VCR 电容器以禁用充电控制。

我的底部 VCR 电容为8.2nF、我的谐振开关频率为90kHz。

我计算出我在 FB 引脚上需要一个82k 的电阻器。

当我测量 LO 引脚上的波形时、可以在6.4kHz (占空比小于5%)下看到非常窄的脉冲。

请注意、主 MOS FET 尚未焊接到 PCB、目前仅对控制电路供电。

BLK 引脚的电压也高于3V、用于启用开关。

为什么波形不在接近50%占空比时以90kHz 的频率进行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您联系我们。 我很高兴您喜欢我们的应用手册。

    栅极脉冲的导通取决于 HS 引脚上的压摆率检测。 由于未组装 MOSFET、控制器会设置非常高的默认死区时间。  这就是您看到频率非常低的原因。

    您必须填充 MOSFET 才能确保开环运行正常运行。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 美好的一天

    谢谢、我现在更好地理解了这一点。

    我的目的是将转换器的输入电压(在开环中)从0缓慢增加到390V、同时测量所有开关波形以查看它们是否正确。

    在让器件在开环中正常工作后、我将更换顶部的 VCR 电容器并移除 FB 引脚上的电阻器。

    根据我的理解、在输入电压为0时、HS 引脚的压摆率将为0、随着我将输入电压增加到390V、压摆率将逐渐增加。

    正如我在第一篇文章中提到的、在0输入电压下、开关频率测量值为6.4kHz。

    我的问题是、主变压器将无法在低输入电压下以6.4kHz 的频率工作、我现在希望频率在相当低的输入电压下跳转到编程的90kHz、以防止我的主变压器饱和。

    如何绕过压摆率检测、以便 UCC256403在输入电压为0时以90kHz 接近50%的占空比切换到转换器?

    或者这是不可能的?

    在我看来、由于初始开关频率较低、当我增加输入电压时、变压器确实会饱和。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您必须将 MOSFET 连接到控制器栅极、以便在启动切换时、控制器能够自动检测开关节点处的压摆率。 否则、您将无法 达到预期的频率。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我已经将控制器连接到 MOSFET 的栅极、并且我已经解决了我在上一篇文章中提到的问题。

    在我之前的帖子中、您会注意到我那时实际上已经开始增加 Vin、企图让压摆率上升。

    不幸的是、频率没有上升。

    我可以清楚地看到 ISNS 引脚正在激活。

    此致、

    斯蒂芬.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享波形和原理图以及您的设计计算器?

    我想查看以下波形:RVCC、HS、LO、ISNS、VCR。

    此外、您能否告诉我为了在开环中运行转换器而连接的 VCR 下电容值和 FB 引脚电阻值以及 BLK 引脚电阻值、LL/SS 电容值?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    不幸的是,我现在不在工作,但这里是我现在可以给你的:

    e2e.ti.com/.../UCC256403-Design-25-Jan-2023.xlsx

    VCR 低位电容器值为8.2nF、VCR 高位电容值(目前未安装)为68pF。

    FB 引脚上的电阻为82k。

    BLK 引脚目前通过电阻分压器连接到+15V、以实现开关、大约为4.3V

    RVCC 与 LL/SS 之间的电阻器为56k、  

    从 LL/SS 到接地端的电阻器为22k。

    任何可以帮助我的事情,我会如此高兴。

    我知道 UCC256403最终将起作用。

    非常感谢。

    此致、

    斯蒂芬.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    以下是电路:

    e2e.ti.com/.../AAA.pdf

    e2e.ti.com/.../BBB.pdf

    遗憾的是、由于 FET 栅极上的占空比很窄、我刚刚将其熔断。

    发生这种情况时、VIN 仅为100V。

    请查看您是否能在电路上发现任何问题。

    谢谢你。

    此致、

    斯蒂芬.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    如果您在放大波形之前捕获了它们、您能否与我分享这些波形? 它将帮助我进行调试。 另外、如果您希望我设置 WebEx 会议来讨论这个问题、请告诉我。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    以下是 Vin = 0时低侧 MOSFET 的非常窄的栅极波形:

    您将从照片中看到、频率为6.34kHz、

    高侧 MOSFET 的栅极波形与上面的波形相比窄得多 、只是一个导通尖峰。

    一旦我将 Vin 增加到大约12V (仍然远离390V)、便会得到以下低侧 MOSFET 的栅极波形:

    频率现在为328kHz。 在 FET 导通之前、波形上也会出现严重的振铃。

    但是、高侧 MOSFET 的栅极保持较窄的导通尖峰。

    我甚至在两个 FET 的栅极上应用了外部 PNP 关断 BJT、但上图中的振铃并没有消除。  

    这些都是我的照片。

    我最后的办法是使用新的 IC 替换 UCC256403。

    如果这样不起作用、我可能会放弃 UCC256403 -除非您能说服我继续进行!

    等你紧急。

    此致、

    斯蒂芬.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    请注意、我断开了主变压器的次级绕组、以确保同步整流电路不会导致问题发生。

    此致、

    斯蒂芬.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您将必须施加比12V 更高的输入电压(~300V)。 则只 会在 HS 引脚上检测压摆率。 否则、您将无法看到正确的脉冲。 此外、由于电流幅度较低(由于未连接负载且输入电压较低)、ZCS 保护将因频率发生变化而起作用。  

    让我们这样做:

    1.安装二次侧二极管整流器、无负载连接

    2.取消安装上部 LL/SS 引脚电阻,使 BMTL 为0.2V  

    3.移除 FB 引脚电阻器以便反馈处理频率

    4.施加额定输入电压。

    它们是波形: RVCC、HS、LO、ISNS、VCR、 输出电压

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    非常感谢。

    我做的正是你所说的。

    不幸的是、在开启后、我的 MOSFET 无声死亡。

    很遗憾、我无法捕获任何波形。

    稍后我将再次访问 UCC256403、也许我应该获得 EVM。

    此致、感谢您的所有回复。

    斯蒂芬.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 美好的一天

    我将返回到 UCC25600。

    正如我之前在 E2E 的上一主题中所说的、UCC25600到目前为止、我拥有3种非常成功的设计。

    UCC25600的优势在于其简单、并且即使在零 Vin 电压下也能看到波形。

    我还可以对 UCC25600进行完全控制、并可以限制我的最低频率。

    UCC25600的短路保护功能同样效果非常好。

    世界上没有其他制造商可以拥有与 UCC25600类似的控制器。

    此致、

    斯蒂芬.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是斯蒂芬。

    此致

    马尼坎塔