This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:某些降压控制器是否不支持反相降压/升压(IBB)架构?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LV2862, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241355/lmr36015-is-the-inverting-buck-boost-ibb-architecture-unsupported-in-some-buck-controllers

器件型号:LMR36015
主题中讨论的其他器件:LV2862

你(们)好!  

我们需要一个可以从+13-14V 转换到-12V 的 IBB 解决方案。 电流要求为≈50 -100mA (或更低)。 我的理解是、可以使用提供的电压/电流等最"典型"的降压控制器。 我们注意到限制因素。

出于物流原因、我对使用哪种控制器有几种偏好、但 e2e 和 Webench 中的信息引发了一些猜测。

LV2862Y
从之前的设计来看、我们有一个针对 LV2862的屏蔽应用电路、在传统降压架构中使用。 我们可以轻松地调整它、然后将其放入其中。 我曾计划过这样做、直到我在 e2e 论坛上读到一位 TI 的代表、即 LV2862Y 无法用于 IBB 配置。 请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227915/lv2862-negative-voltage-output

LMR36015A
我们还在同一设计中将 LMR36015  用于降压配置、因此为了合并 BOM 并方便重复使用、我们可以将此组件用于 IBB、但在 Webench 中、我注意到类似的器件 LMR36015A 能够用于 IBB (Hooray!)。 ...但该工具还指出,输出电压必须不大于-5VDC ( Boo!)。 我不确定这是因为工具没有完全配备、还是 因为特定组件有问题。 如果这  是特定组件的问题、是否也意味着 LMR36015 (sans "A")在该配置中也无法使用? 如果是、为什么?


提前感谢您的任何见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为这些器件 中的任何一种都应该适合您的设计。

    如前所述、最高输入电压和负载电流将受到限制。

    我附上了可能有用的应用手册。

    将修改 EVM 从 BUCK 直接修改为 IBB。

    通常需要将您的电感提高至高于降压转换器、

    使用更多输出电容和/或前馈电容器。

    最好在 EVM 上进行测试。

    我们很乐意在您准备好后审查您的设计。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../3073.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    这是一个很好的反馈,谢谢! 您是否愿意接受我朋友的请求、以便我在准备就绪时直接向您发送电子邮件? 我们的客户受到 MNDA 的保护、因此我无法公开发布示意图。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确定

    谢谢