This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010-Q1:使用电解电容器实现高输出电压运行?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240522/lmr38010-q1-high-vout-operation-with-electrolytic-caps

器件型号:LMR38010-Q1

我的客户有两种 LMR38010-Q1应用、其输出电压为20V 和30V。  他们会考虑使用电解电容器输出代替陶瓷电容器、因为陶瓷电容器随直流偏置的降额会很大。  数据表定义了最小输出电容(降额后的15μF - 第19页、图9-1、使用24V 输出)。  假设表中假设使用了陶瓷电容器。  电解电容器的问题是电容器 ESR 远高于陶瓷电容器。  那么、有两个问题:

1.) 是否有 适用于 LMR38010-Q1的其他信息或公式、以便我们了解更高的 ESR 输出电容器如何影响稳定性?   

2.) 假设需要一些陶瓷电容器、我们是否有混合电解和陶瓷操作的公式或程序?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与此器件的应用工程师交流、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以使用陶瓷和铝的组合。

    在这种情况下、您可以尝试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您能告诉我输入电压、输出电压、负载电流和开关频率、

    我可以使用陶瓷和铝的组合运行仿真。 输出电容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    输入电压为56V 调节、最大1A 时的输出电压为20V (和30V)。  开关频率为500kHz。

    您能否提出一种在输出端使用陶瓷和电解并联组合的解决方案?   

    我们是否有任何有关 计算此并联组合的等效电容的应用手册?  我似乎还记得一些类似这样的东西。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我找到了随附的文档。

    不过、在本例中、我有一个适合该器件的模型、最好进行仿真。

    我将查看您的要求,并通过 Mon. 2023年6月26日 PDT,回复您。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../slyt639.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅随附报告。

    如果您有任何其他问题、请通过 TI 电子邮件与我联系。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LMR38010-Output-Capacitor-Selection_5F00_Wachter_5F00_revA.pptx