This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:USB3.0 DP 和 PD 控制器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240231/tps65982-usb3-0-dp-and-pd-controller

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TPS65987

您好,团队:

 我们是否有一个设备可以支持 USB3.0 DP 和60W PD 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    为此、我建议根据所需的端口数量查看 TPS65987/88。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy:

       设备如何通知设备将 USB 传输到 DP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    PD 控制器将处理在端口处接收到的信息并 相应地设置 GPIO、从而将转接驱动器/重定时器配置为正确的模式。

    此致