This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:外部电池充电

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750EVM, BQSTUDIO, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241021/tps25750evm-external-battery-charging

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731、、 BQSTUDIOTPS25750
我尝试在不使用20V 连接器的情况下连接电池来使用 TPS25750EVM。 D2、D3短接。 如何为外部电池充电? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要直接写入 BQ25731寄存器、来配置 BQ 器件为电池充电。

    请参阅  此处的主题、其中有用户尝试使用 TPS25750EVM。

    据我所知、此 EVM 不用于对电池进行充电。 如果您正在寻找用于电池充电的 PD 控制器+ BQ 解决方案、我建议查看此 参考设计。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 bqstudio 直接写入 bq25731寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、但如果建立了新合约 、TPS25750将在 POR、硬复位、分离、连接和协商新的 PDO 时覆盖多个寄存器。

    此致