This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV-Q1:TPS92518 HV 动态响应和驱动器能力

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241455/tps92518hv-q1-tps92518-hv-dynamic-response-and-driver-ability

器件型号:TPS92518HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92518

您好、TI 专家:

我遇到了 TPS92518 HV 芯片的技术问题。   我用这个芯片和 TPS92662一起工作,实现矩阵函数。

当我设置 Tpk =40、Toff=40时、容限为470uH、TPS92518芯片输出电流约为100mA。

使用 TPS92662时、 我将 第一个 LED 的相位设置为0、宽度设置为40、它可以正常亮起。 设置相位为10、要点亮的宽度40可以、但 LED 正在调光。  设置时

相位为20宽度40以点亮第三个 LED、第二个 LED 熄灭。 ,似乎是动态问题。

我看到 TPS 92518芯片关于分流器件、但不知道如何使用。 请你。 检查一下并给我一些建议?

这是非常重要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您能给我提供波形吗?  在这种情况下以及在其他不是"问题"的条件下、我需要看到 SW 节点、电感器电流、Vout。  我还需要了解所有寄存器设置。   

    如果我们需要谈论662,我们就必须脱机,因为那是一个门控项目。  让我们从518操作开始,然后从那里去。

    -弗朗西斯·豪德