This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:有问题的 LM5122MH 设计

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237242/lm5122-lm5122mh-design-in-problem

器件型号:LM5122

您好!

我已经在 LM5122原理图中完全基于 TI 工程师的参考"设计:198 LM5122MH/NOPB"进行了设计、但实际的 PC 板在无负载的情况下无法正确升至 dc100V。 事实上、当在 Vin=10Vdc 上电时、系统的 Vout=10Vdc 仅在无负载的情况下可用、预期的升压功能显然未激活!

WEBENCHRegistered设计报告
设计: 198 LM5122MH/NOPB
LM5122MH/NOPB 5V-30V 至100.00V @ 0.1A
VinMin = 5.0V
VinMax = 30.0V
VOUT = 100.0V
Iout = 0.1A
器件= LM5122MH/NOPB
拓扑=升压
已创建= 2022年07月14日11:05:35.467
BOM 成本=北美
BOM 数量= 26

我的原理图如下所示。

请帮助指出增强故障的根本原因是什么。

非常感谢。

Bob Chen 2023/6/13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 Vin 和负载是否存在任何您可以看到正确输出电压的条件?  

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM:

    否! 在空载条件下、Vout 始终保持与 Vin 几乎相同的电压。

    我已经检查了 UVLO 引脚电压、它是2.7V、它远远大于1.2V、应该可以配合升压功能使用。

    我还尝试了将 UVLO 引脚电压上拉至10V (与 Vin 相同)、但 Vout 仍小于10V、没有升压功能。

    我可以确保板上的所有器件都处于良好的焊接条件下、具有正确的器件值和正确的极性、我确实不知道应该检查哪个点。

    请引导我找出根本原因,非常感谢!  

    此致、

    Bob Chen 2023/6/14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM:

    对于升压故障问题、您有其他解决方案吗?

    请与我分享、非常感谢。

    此致、

    Bob Chen 2023/6/17  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM:

    你好!

    对于升压功能故障问题、您有什么解决方案吗?

    请与我分享,非常感谢。

    此致、

    Bob Chen 2023/6/26

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的答复。 就漏极和源极而言、高侧 MOSFET 设计的方向似乎不正确。 请查看数据表示例/EVM、确保漏极和源极具有正确的方向。 您使用的 MOSFET 可能已损坏、因此我们建议尝试使用新的 MOSFET。

    此致、

    莫里茨