This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:如果我们将 BQ25792用作独立充电器、5V 输入是否足以支持 PMIC 运行?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241353/bq25792-if-we-use-bq25792-as-a-standalone-charger-will-the-5v-input-be-sufficient-to-operate-for-the-pmic

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25886

您好!

我们正在研究将 BQ25792配置为独立充电器以便在主机控制充电器 IC 的情况下实现自主充电的可能性。 正如我从数据表中得知的、默认充电电流由 PROG 引脚上的电阻器设置。 我们希望将其设置为8.2K 欧姆。 此外、在数据表中、VSYSMIN 将自动设置为7V。 我的疑问是、如果我有一个5V USB 输入来运行系统、此设置是否可以正常工作、并以2A 的速率为电池充电? 请建议您在这方面的专业知识。

此致、

萨海布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahed:

    在5V 输入电流和3.3A 最大输入电流下、可提供16.5W 的输入功率。  对于以2A 电流为8.4V 充电的电池、充电器需要16.8W 的输出、因此不会以2A 电流为充电器充电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、感谢您的回复。 如果充电电流小于2A、我们也可以接受。 我们还可以将电流降至1A。 我对 VSYSMIN 有疑问、它在2S 配置中被称为7V。 在2S 配置中、使用默认的 PROG 电阻器、输入电压为5V、充电过程是否会正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、BQ25792是一款降压/升压充电器。  当 SYS 和 BAT 低于 VBUS 时、它将升压。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢,还不错。 存在一个疑问、我们将使用 BQ25792作为独立充电器、而不使用任何主机通信。 因此、在此情况下、我希望这些东西也起作用、但充电电流将小于2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saheb:

    当充电电流减小时、充电器将能够工作并在输入电流限制下工作。  您还可以考虑 BQ25886。  它被用作一个针对高达2节电池的独立充电器。

    此致、

    杰夫